请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 您好!
我们正在尝试调查是否可以将 Lauchxl-cc2650用作中心。 这意味着我们有2个运行 BLE 堆栈的 Lauchxl-cc2650、比如心率监测应用。 然后、我们有一个 Lauchxl-cc2650、这两个器件将通过 BLE 连接、收集心率数据并通过 IPv6将其发送到云? 或者是否有其他您可以推荐的器件? 我附上的图表显示了我所指的内容。 谢谢、Asha