This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:CC2650错误133 (0x85):GATT 错误

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, LAUNCHXL-CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/637230/ccs-launchxl-cc2650-cc2650-error-133-0x85-gatt-error

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

CC2650定制板无法与 Android 配对、当我使用 NRF Connect 连接 Android 时、在日志信息错误133 (0x85):GATT 错误中、我的器件有什么问题?

感谢您的观看、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    首先、我将采用监听器跟踪(而不是 HCI 转储)来排除任何协议问题。 GATT 错误来自手机的 BT 堆栈、因此您需要与 Android 专家一起查看手机上的调试日志。

    除此之外、您是否还遇到了与 LAUNCHXL-CC2650等 TI 开发套件相同的问题?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JXS、

    硬件配置错误可能导致使用 NRF 连接的 Android 应用程序出现什么 GATT 错误?

    此致、
    Usman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Usman、

    TI 不提供此应用程序或手机 BT 堆栈、因此我无法直接评论 GATT 错误。 我建议首先使用监听器调试问题。 您还可以使用运行 HostTest 的 BTool + LaunchPad 进行测试、以查看您的电路板是否存在根本问题。 这将减少来自手机/应用程序的变量。

    祝你一切顺利