请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1350 大家好、
作为 BLE 中央设备、CC1350能否在固定频率通道中扫描和连接外围设备? 例如在通道37中。
从 SDK 中、我们知道、即使在 HCI 接口也无法实现它、但是否可以在 LL 层实现它?
我的一位客户希望使用此功能来提高扫描和连接速度、他们有50个外设、 使用轮询 机制(快速连接一个设备->完成通信->断开连接,快速连接另一个设备->完成通信->断开连接,重复直到全部轮询50个外设),由于功耗原因,它们无法更改外围设备的广播间隔(1秒)。
如果无法固定中心扫描频率、我们可以在中心侧进行其他操作来加快这一速度吗?
更多信息:它们已经使用7.5ms 作为连接间隔。