This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:我的电路板仅在我开始在 IAR 中进行调试时工作

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/637330/cc2650-my-board-only-works-when-i-start-debugging-in-iar

器件型号:CC2650

你(们)好

我的项目基于适用于 CC2650lp 和 SDK 2.2.1的 simple_broadcaster。 我将所有 IOID 变为未分配。

该项目在 CC2650stk 中工作正常。 我将 define package CC2650EM_7ID 更改为 CC2650EM_5HD、然后使用 XDS110 (5x5封装上的电路板)重建项目并加载到电路板中。 当我在 IAR 中开始调试时–在禁用调试器后、电路板正在工作并继续工作。 但是、如果我关闭/打开电源-它是静音的。

我不知道我应该在哪里观察。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在调试时、CC2650强制处于活动状态。 如果您移除调试器、芯片很可能会进入最低功耗状态。

    首先、您是否已根据您在电路板上使用的内容在 CCFG 中设置了 LF 时钟源?