This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:BLE 堆栈2.2.1

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/636642/cc2650stk-ble-stack-2-2-1

器件型号:CC2650STK

您好!

遇到了 BLE Stack v2.2.1的一些问题。 如果从 CCS 运行、编译的传感器标签应用程序会起作用、但当我尝试独立为传感器标签加电时、代码似乎不会运行。 使用 Simplelink 传感器标签应用时、LED 不闪烁、手机无法检测到标签。  这仅在硬件版本1.3.0电路板上发生。 硬件版本1.2传感器标签板的一切工作正常(可以独立运行)。  未能在网上看到任何有关硬件版本问题的参考。

工具配置

CCS:已尝试 CCS7.3.0内部版本19和 CCS6.2内部版本50

ARM 编译器:v5.2.6

传感器标签硬件版本:1.3.0。

如果有人能提供一些关于但可能出错的见解、请表示感谢。 谢谢。

此致、

OHL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、OHL、

    请参阅可在 TI BLE Wiki 上找到的 SensorTag 用户指南中的固件构建过程。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JXS、

    我确实参考了软件开发指南和发行说明。 这就是我知道 BLE 2.2.1堆栈是使用 CCS6.2 Build 50和 v5.26 ARM 编译器构建的原因。

    只需重复一遍:此构建在 HW 电路板1.2版而不是1.3版上工作。 在1.3版 HW 上、如果从 CCS 运行(单击运行)、则会起作用。  尝试独立运行1.3版电路板时遇到问题。

    该构建与版本1.2电路板(独立)完美配合。

    希望您现在更清楚地了解所报告的问题。

    是否有客户或用户报告过类似问题? 谢谢。

    - OHL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否将 BIM 下载到 CC2650STK?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 YiKai、

    是的、BIM 是问题所在。 显然,在上一个项目中,使用修订版1.3电路板对 BIM 进行了修改。

    感谢您的帮助!

    此致

    OHL