This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC2564:加载 BTS 文件时出现 HCI 测试仪工具问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/636896/linux-cc2564-hci-tester-tool-issue-while-loading-bts-file

器件型号:CC2564

工具/软件:Linux

我们在基于 Linux 的系统中使用基于 CC2564B 的 Panasonic PAN1326B 模块。 我们正在尝试通过更新至 wiki 页面 http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_Downloads 中提供的最新固件来解决运行期间的超时问题
我们尝试下载了无线工具包、以使用 HCITester 实用程序合并两个 BTS 文件 initscripts-TIInit_6.7.16_bt_spec_4.1.bts 和 initscripts-TIInit_6.7.16_ble_add-on.bts。
我们在打开任何 BTS 文件时遇到一个奇怪的错误。 我们尝试将默认脚本另存为 BTS、但遇到另一个错误。 屏幕截图随附、供您参考。
我们在 Windows 10和 Windows XP 中试用了该工具。 它的行为是相同的。 您能否帮助我们解决此问题或共享同一控制器的最新 BTS 文件?
此致
Anand.N