This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:如何在不使用 BoosterPack 或 Launchpad 的情况下进行设置

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, LAUNCHXL-CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/636406/cc2650moda-how-to-setup-without-using-boosterpack-or-launchpad

器件型号:CC2650MODA
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-CC2650

您好!

我不熟悉 CC2650MODA、这可能是一个基本问题、但请原谅我:)我找不到介绍如何在不使用 Launchpad 或 BoosterPack 的情况下进行编程的文档。 我只有 CC2650MODA、想要尝试我的模块。 我应该使用哪个程序(它是 Sensor Controller Studio)、连接是什么? 我可以使用 USB UART 软件狗对模块进行编程、还是应该使用其他什么? (我有 Arduino、STM32 DSP 恢复或 STM JTAG)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须使用 XDS110或 XDS100v3对 CC2650MODA 进行编程、而 LAUNCHXL-CC2650是对其进行编程的最简单方法。