This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:由于 CRC 错误、加载芯片失败

Guru**** 2614265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1186372/cc2640r2f-oad-off-chip-failed-due-to-crc-error

器件型号:CC2640R2F

你(们)好  

我能够为我的闪存芯片定制 OAD 片外应用。

由于 CRC 错误状态为0x01、OAD 关闭芯片传输失败。  

随附的是 btool 的屏幕截图。  

我使用 launchpad 进行了相同的测试、一切都正常。 我的定制板会出现什么问题?  

最好

Lakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laskhmi、

    如果相同的映像和过程在 LaunchPad 上有效、但在您的定制软件上不起作用、则这会导致可能的电路板设计问题。 您是否已通过 SIMPLELINK-2-4GHz-design-reviews 审查过您的设计? 如果不是、我强烈建议您提交申请、因为他们会为您提供有关设计的反馈。 我还建议参考 CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意 事项以及 CC26xx 和 CC13xx 系列无线 MCU 的晶体振荡器和晶体选择。

    CRC 错误状态可在 oad.h 文件中找到:

    似乎该错误表明下载的映像的 CRC 与预期的 CRC 不匹配。 为了安全起见、是否可以尝试从零开始大规模擦除外部闪存、CC2640R2并重新刷新所有内容? 下载的映像或板上当前的映像可能存在某种损坏。

    此致、

    1月