This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:是否有 DN007天线的设计文件?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2430, SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1186006/cc2650-is-there-any-design-file-for-dn007-antenna

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2430

大家好、

我想在 Altium 项目中导入倒置 F 型天线。 但我找不到任何有关天线的源文件。 我是否需要为天线创建自己的图标? 我是否可以通过任何方式在 TI Altium 工作区或下载 Altium Designer 文件的链接中找到它?

非常感谢

Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    请参阅  专为 SWRU120提供的 CC-ANTENNA-DK-RD 设计文件 (本文档还包含 CC2430参考设计文件的链接)。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复。

    通过您发布的链接、我可以找到有关天线的详细说明、但无法将其导入到 Altium 设计中。   我是否 需要根据 SWRU120创建原理图图标 、以便原理图文件能够正确连接和连接到 Altium 设计器中的天线?  

    是否有要共享的器件 SCHLIB?

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LAUNCHXL-CC2650LAUNCHXL-CC26X2R1 包含板载倒置 F 型天线和设计文件。  请  参见 swra640。  这是 TI 为定制电路板开发提供的设计资源的范围、  当您准备好接受 TI SimpleLink 2.4GHz 硬件团队的正式审查时、您可以将完成的设计提交至 SIMPLELINK-2-4GHz-design-reviews。

    此致、
    Ryan