您好!
我正在使用 CC2640R2F Launchpad 读取对板载外部闪存 MX25R8035F 的写入操作。 我将 simplelink_cc2640r2_sdk_1_40_00_45用于外部闪存驱动程序(ExtFlash.c 和 ExtFlash.h)。
我能够写入特定地址、并且只能从该地址读取一次相同的值。 如果我向该地址写入其他值、则无法读取该值(获取任何随机值)。
例如、如果我将"test"写入地址0x00100、那么我可以从0x00100读取"test"。
如果我将"ABCD"写入地址0x00100、那么我从0x00100读取"@@@@"。
这意味着我无法将其他值写入该地址。
SPI 配置:
比特率:4MHz
帧格式:0
模式:阻塞
问题可能出在哪呢?
感谢您的支持。
谢谢。