工具/软件:Linux
Bluetopia Platform Manager 文档(BluetopiaPlatform Manager Core API 参考手册)中提到了许多标志。
例如
DEVM_PAIR_ITH_REMOLE_DEVICE_FLAGS_FORCE_PAIR
DEVM_PAIR_ITH_REMOLE_DEVICE_FLAGS_KET_CONNECTION
头文件仅枚举这些标志。 这些标志的文档在哪里?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
Bluetopia Platform Manager 文档(BluetopiaPlatform Manager Core API 参考手册)中提到了许多标志。
例如
DEVM_PAIR_ITH_REMOLE_DEVICE_FLAGS_FORCE_PAIR
DEVM_PAIR_ITH_REMOLE_DEVICE_FLAGS_KET_CONNECTION
头文件仅枚举这些标志。 这些标志的文档在哪里?
您好、Vihang、
很抱歉、但根本没有关于这些标志的文档。 您是否执行了建议的步骤? 您是否看到任何进一步的说明?
谁负责、谁可以向我们提供有关该产品的缺失文档?
此致、
Thomas
PS:已从文件///home/tthielemann/project/Transfer/AM335xBluetopiaLinuxProduction-4.2.1.1.1.0/Documentation/doxygen/html/_d_e_v_m_m_s_g_8h.html 复制:a7bd996669cc9f536870a92f690b6ea4c
| #define DEVM_PAIR_ITH_REMOLE_DEVICE_FLAGS_FORCE_PAIR 0x00000001 |
Thomas、
虽然我同意没有有关这些标志的详细文档、但请注意、这些只是可在 API 中使用的位掩码。
例如,DEVM_PAIR_ITH_ITH_REMOLE_DEVICS_FLAGS*位掩码将在 DEVM_PAIR_RemoteDevice API (来自 DEVMAPI.h)中使用,如下所示。
/*与远程 LE 设备和力对配对。 */ 结果= DEVM_PairWithRemoteDevice (BD_ADDR_of_Remote_LE_Device、(DEVM_PAIR_ITH_REMOLE_DEVICE_FLAGS_FORCE_PAIR | DEVM_PAIR_ITH_DEVICE_FLAGS_LOWATE_ENERGY));
此致、
Vihang
尊敬的 Thomas:
[引用 user="Thomas Thielemann"]这些位的用法是已知的。 但使用或不使用 DEVM_PAIR_ITH_REMOLE_DEVICE_FLAGS_FORCE_PAIR 之间的区别是什么
配对时、DEVM_PAIR_ITH_REMOLE_DEVICE_FLAGS_KET_CONNECTION?[/QUERT]
我知道。
此致、
Vihang