This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:读取 SPI

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8881, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/709320/ccs-cc2650-reading-spi

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件:ADS8881、

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我想通过 SP 读取具有 CC2650的18位 ADC ADS8881。

我卡在 SPI 代码中、ADC 为18位、CC2650只能读取16位帧。 如何读取两个器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eduardo、

    我建议您尝试将 dataSize 设置为9位、并让 SPI 驱动程序将18位数据处理为两个帧。
    要尝试执行此操作并查看其是否正常工作、请将 dataSize 设置为9、然后尝试从 ADC 读取两个条目(每个条目将为9位)。 然后、您必须通过合并两个帧来重新创建18位值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、因为响应问题

    我使用此代码、但我看不到 rxbuf 上的更改

    *==== empty.c ======
    //
    //* XDCtools 头文件*/
    #include 
    #include 
    
    /* BIOS 头文件*/
    #include 
    #include 
    #include 
    
    /* TI-RTOS 头文件*/
    #include 
    #include 
    #include 
    
    /*电路板头文件*/
    #include "Board.h"
    
    #define DELAY_ms (I) Task_sleep ((((i)* 1000)/ Clock_tickPeriod)
    #define TASKSTACKSIZE 516
    
    Task_StructectK0Struct];
    Char FlashStack[TASKSTACKSIZE];
    
    static SPI_Handle spiHandle = NULL;
    static SPI_Params spiams task0Struct;
    SPI_BoardTransaction Transaction Transaction;
    
    
    static PIN_Handle
    
    = NULL;static Pin Statical_Handle = NULL;static FlashState_Pin = static Pin State_Pin 配置= NULL;static Pin State.
    
    BOARD_SPI_FLASH_CS | PIN_GPIO_OUTP_EN | PIN_GPIO_HIGH | PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MIN、//扩展闪存芯片选择
    PIN_TERMINATE
    };
    
    
    
    void taskFxn (UArg0、UArgarg1)
    {
    System_printf ("启动 SPI 任务\n");
    
    SPI_Params_init (&spiParams);
    spiParams.dataSize = 9;
    spiParams.transferMode = SPI_MODE_BLOCKING;
    spiParams.mode = SPI_MASTER;
    spiParams.bitrate = 100000;
    spiHandle = SPI_open (Board_SPI0、&spiParams);
    
    while (1){
    //delay_ns (2);
    //const uint8_t wbuf[]={0x90、0xFF、0xFF、0x00};
    uint16_t rbuf[2];
    
    int ret = 0;
    
    SPI_Transaction masterTransaction;
    masterTransaction.count = 9;
    masterTransaction.txBuf = 0x000000001;
    masterTransaction.arg =空;
    masterTransaction.rxBuf =空;
    RET = SPI_transfer (spiHandle、&masterTransaction)? 0:-1;
    system_printf ("返回的%d\n", ret);
    
    //delay_ns (600);
    
    masterTransaction.count = 9;
    masterTransaction.txBuf =空;
    masterTransaction.arg =空;
    masterTransaction.rxBuf = rbuf;
    
    RET = SPI_transfer (spiHandle、&masterTransaction)? 0:-1;
    system_printf ("返回的%d\n", ret);
    
    }
    }
    
    
    /*
    === main ====
    */
    int main (void)
    {
    Task_Params taskParams;
    
    /*呼叫板初始化函数*/
    Board_initGeneral();
    Board_initSPI();
    
    /*构造任务线程*/
    Task_Params_init (&taskParams);
    taskParams.STACKSIZE = TASKSTACKSIZE;
    taskParams.stack = task0Stack;
    Task_construct(&task0Struct,(Task_FuncPtr) taskFxn、&taskParams、NULL);
    
    hFlashPin = PIN_OPEN (&flashPinState、BoardFlashPinTable);
    if (!hFlashPin){
    System_abort ("初始化闪存引脚时出错");
    }
    
    /*启动 BIOS */
    BIOS_start();
    
    返回(0);
    }
    




    我不确定我的行为是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    有关您提供的代码片段的一些观察结果:

    masterTransaction.txBuf = 0x000000001; 

    事务结构的 txBuf 和 rxBuf 参数是指向数据的指针、设置 txBuf、因为您将导致 SPI 发送  
    从内存位置0x00000001开始的数据(如果不是、导致从开始崩溃)。

    您还可以每次将事务计数设置为9、这意味着您希望发送/接收9个条目。 这意味着提供的缓冲器需要相应地调整大小。 例如、rbuf 需要至少为9个深的条目、除非您将计数更改为2 (我想您实际上只打算读取2个条目)。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC2650

    工具/软件:Code Composer Studio

    大家好、我想读取18位的 ADS8881、我有这个代码、但我不知道如何读取18位

    uint16_t wbuf[]={(uint16_t) 0b1};
    uint16_t rbuf[2];
    int ret = 0; 

    void taskFxn (UArg0、UArgarg1)
    {
    System_printf ("启动 SPI 任务\n");
    
    SPI_Params_init (&spiParams);
    spiParams.dataSize = 9;
    //spiParams.transferMode = SPI_MODE_BLOCKING;
    spiParams.mode = SPI_MASTER;
    spiParams.bitrate = 10000000;
    spiParams.frameFormat = SPI_TI;
    spiHandle = SPI_open (Board_SPI0、&spiParams);
    if (spiHandle ==空)
    {
    while (1);
    System_printf ("启动 SPI 失败");// SPI_open ()失败
    }
    
    while (1)
    {
    
    delay_ms (100);
    SPI_Transaction masterTransaction;
    masterTransaction.count = 18;
    masterTransaction.txBuf = wbuf;
    masterTransaction.rxBuf = rbuf;
    RET = SPI_transfer (spiHandle、&masterTransaction);
    } 

    这是另一种尝试: 

    while (1)
    {
    
    delay_ms (1000);
    SPI_Transaction masterTransaction;
    masterTransaction.count = 1;
    masterTransaction.txBuf = wbuf;
    masterTransaction.rxBuf = rbuf;
    RET = SPI_transfer (spiHandle、&masterTransaction);
    
    DELAY_ms (0.7);
    
    
    masterTransaction.count = 2;
    masterTransaction.txBuf =空;
    masterTransaction.rxBuf = rbuf;
    RET = SPI_transfer (spiHandle、&masterTransaction);
    
    } 

    作为读取18位的示例、我将欣赏任何代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eduardo、

    我会将其合并到您现有的线程中、因为它基本上是您的初始问题。 保持一个线程使支持变得更容易、并且让其他人在未来搜索论坛时可以找到可能的答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会使用 SPI_POL0_PHA0帧格式而不是 TI 帧格式、它似乎更符合您的器件、我可以告诉您。 您还应将 位速率从10MHz 降低到4MHz、这是经验证的器件支持的最大值。

    通过这些更改、我只需设置如下所示的传输:

    uint16_t wbuf[2]={0};
    uint16_t rbuf[2]={0};
    
    masterTransaction.count = 2;
    masterTransaction.txBuf = wbuf;
    masterTransaction.rxBuf = rbuf;
    ret = SPI_transfer (spiHandle、 主事务); 

    如果您根本不需要向器件写入任何内容、则可以将 txBuf 设置为 NULL。

    您还需要更改板级配置文件中的 minDmaTransfer 大小、以避免驱动程序使用轮询模式:

    CONST SPICC26XXDMA_HWAttrsV1 spiCC26XXDMAHWAttrs[CC1310_LAUNCHXL_SPICOUNT]={
    {
    baseAddr = SSI0_BASE、
    .intNum = INT_SSI0_comb、
    .intPriority =~0、
    .wiPriority = 0、
    powerMngrId = PowerCC26XX_Periph_SSI0、
    defaultTxBufValue = 0xFF、
    .rxChannelBitMask = 1<<UDMA_CHAN_SSI0_RX,
    txChannelBitMask = 1< } 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、在我的板级配置文件中是这个常数

    CONST SPICC26XXDMA_HWAttrsV1 spiCC26XXDMAHWAttrs[CC2650_LAUNCHXL_SPICOUNT]

    但它没有.minDmaTransferSize 字段、当我尝试添加时、不会进行编译
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用此配置:

      我在哪里计算转换的时间要求? 我该如何继续?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    糟糕的是、CC2650 BLE SDK 附带的 SPI 驱动程序有点旧、不包含 SPI 轮询模式。 如果在 HWAttrs 中不使用此功能、您应该会觉得很好。

    我要说的是、必须在应用级别考虑时间要求、您对 SPI 驱动器本身没有什么可以做的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我注意到 MSB 保存在第二个读数中,即 rbuf [1,3,5...] 和 LSB 在第一个读数中与 rbuf [0、2、4、...]

    但 MSB 和 LSB 之间的位丢失、因为获得的最大数为255、等于1111 1111、而 LSB 中显示的数字应为511或1 111 1111。

    您会推荐什么? 我想读16,放弃其余的最低有效位数,但我不知道如何做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据上图、我要说 MSB 位于 rbuf 的第一个元素中。
    请记住、您接收到的数据应该右对齐、这意味着您应该在 rbuf[0]的低位部分找到位17-9、在 rbuf[1]的低位部分找到位8-0。

    例如、我希望将该值设置为一个值、如下所示:

    uint32_t 值=((rbuf[0]& 0x01FF)<< 9)|(rbuf[1]& 0x01FF);

    您是否已将信号范围确定为查看您接收到的数据并将其与缓冲器值进行比较?