This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:CC2640R2F 输出射频功率测量

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2592, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/713547/cc2640r2f-cc2640r2f-output-rf-power-measurement

器件型号:CC2640R2F
Thread 中讨论的其他器件: CC2592CC2650

你(们)好  

我尝试使用 Launchpad 测量 CC2640R2F 的射频功率、但我没有在频谱分析仪上获得任何结果。

但是、当我尝试测量 Launchpad 本身的输出射频功率时、它就会出现。 唯一的区别是我使用的是带 PA 的 CC2640R2F 设计(CC2592)。

使用 PA 设计测量射频功率是否有其他方法?

另一个问题、在 SmartRF Studio 中、当我选择 CC2640R2F 时、它仍然在下拉列表中显示 CC2650设计、而不是 CC2640R2F。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须单击“Customize...(自定义...)” 智能 Studio 右上角的按钮、用于分配 PA/LNA 引脚以控制 CC2592。 顺便说一下,选择 CC2640R2F 时,正确的做法是在下拉列表中查看 CC2650设计,而不是在 SmartRF Studio 中查看 CC2640R2F。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yikai、

    感谢您的输入。 我现在在为功率放大器设置 DIO 后获得功率。

    我想知道、设置 PIN= 0dBm 和2dBm (对于4x4单端 CC2640R2F)以相应获取输出射频功率的寄存器值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法理解您的问题。 您能详细说明吗?