This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDC-CC2650RC:TIDC-CC2650RC 电流消耗

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/711323/tidc-cc2650rc-tidc-cc2650rc-current-consumption

器件型号:TIDC-CC2650RC

大家好、

  我在中看到  

您提到了与手机配对后的功耗为165uA。 我用 RC 附带的原始固件测试了我的 HUAEI 手机、连接后没有按键、功耗约为220uA、这种应用毫无意义。 在我看来、保持连接时无操作的空闲功率应小于10uA。

 请问如何优化功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    霍利、您好、这取决于多种因素。 处于连接状态时、器件将协商标准连接间隔、该连接间隔越快、功耗越高。 低于10uA 是不可能的、尤其是对于智能手机、因为它们往往需要更快的连接间隔、从而增加了平均功耗。

    通常、当设备不需要与电视或其控制的任何内容交互时、设备将断开连接、然后进入睡眠状态。 只有在与目标连接并进行传输时、才会发生这种情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

       我想我知道问题所在、通过修改间隔、延迟以及 GPIO 设置、平均功耗可能低于10uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、我是。

    感谢您的更新。 您将时间间隔和延迟设置为什么?

    您的 GPIO 设置是否未终止? 您进行了哪些更改?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动、我将关闭此帖子。 要重新打开此主题、只需发布后续问题。 否则、在从此帖子中无活动30天后、此主题将被锁定。