This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650MODA:与 MSP432P401R 和 Energia BLE 库配合使用

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, CC2650, CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/712159/ccs-cc2650moda-using-with-msp432p401r-and-energia-ble-library

器件型号:CC2650MODA
主题中讨论的其他器件:EnergiaCC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

MSP432、CC2650 BoosterPack 和 Energia BLE 库协同工作遇到了极大的困难。 我可以成功使用 TI 提供的 Project Zero、因此我知道电路板工作正常。 但是、如果我尝试使用 BLE Energia 库、我会遇到错误、或者 CCS 永远无法执行某些代码。 这也包含 Energia 提供的示例程序。

如果有人能提供任何见解、那就太棒了。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您看到了哪些错误?

    您使用的是 energía 的哪个版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在其中一个库文件内将指针转换为整数的警告。 它仍然会编译、但在上传到板上时、它永远不会执行。 使用 CCS 调试、它显示大多数代码从未执行、只是"冻结"。 我使用的是最新的 Energia 和 CCS。 您以前听说过 BLE 库有问题的人吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用适当的固件刷写 CC2650MODA?

    请参阅以下内容: Energia.nu/.../

    执行 ble.begin 时是否提供了任何返回代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动、我将关闭此帖子。 要重新打开此主题、只需发布后续问题。 否则、在从此帖子中无活动30天后、此主题将被锁定。