请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650MODA 主题中讨论的其他器件:Energia、 CC2650、
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
MSP432、CC2650 BoosterPack 和 Energia BLE 库协同工作遇到了极大的困难。 我可以成功使用 TI 提供的 Project Zero、因此我知道电路板工作正常。 但是、如果我尝试使用 BLE Energia 库、我会遇到错误、或者 CCS 永远无法执行某些代码。 这也包含 Energia 提供的示例程序。
如果有人能提供任何见解、那就太棒了。
谢谢。