This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:适用于 ETSI 的 CC2640R2F + CC2592 20dBm

Guru**** 2391125 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/712252/cc2640r2f-cc2640r2f-cc2592-20dbm-for-etsi

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2592

大家好、

如何为 CC2640R2F+CC2592通过 EIRP 20dBm 的 ETSI EN 300 328 V2.1.1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题的背景是什么? EIRP 将取决于所使用的天线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它是 BLE 信标应用、并想知道如何通过 ETSI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此可连接信标还是仅 TX?

    根据标准:"对于使用 FHSS 以外的宽带调制的设备、最大功率谱密度限制为
    10dBm/MHz。 "表示 DUT 必须符合占空比、Tx 序列和 Tx-GAP 要求。 通过连接、您无法控制是否满足所有要求。 对于仅 TX 应用、您可以以符合标准的方式实施软件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这意味着正常的 BLE 应用、包括无法通过20dBm ETSI 稳压器的广播和连接、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是正确的、因为对于连接、无法完全控制所需的时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于20dBm TX 功率、具有相同条件的 FCC 会怎么样?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 FCC 来说、这不是问题、因为信号带宽高于500kHz。