This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:使用 CC2541作为信标时估算 CR2032纽扣电池的电池寿命

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/713850/cc2541-estimate-battery-life-of-cr2032-coin-cell-with-cc2541-as-beacon

器件型号:CC2541

您好!

我们使用 TI 的 CC2541蓝牙 SoC 简单地用作 Beacon (SDK (v1.4.2.2)示例:SimpleBLEBroadcaster)来设计可穿戴设备。 为了给电路供电、我们使用 Panasonic 公司的 CR2032纽扣电池。  

挑战:

如何正确计算 CR2032在通告期间的峰值电流(~11mA)和睡眠期间的1微安时的电池寿命? 我们知道纽扣电池的容量会随着制造商指定的高于0.5mA 的峰值电流而降低、因此如何在理论上和实践上估算电池寿命?

理论 方法:   

为了估算此应用的 CR2032电池寿命、我们使用 TI 的工具 、使用  应用手册 AN092中的"Excel 计算电子表格"部分根据5.6计算预期电池寿命。  我们使用示波器在不同状态下获取我们自己定制电路板的峰值电流值、并将其插入 Excel 表格以确定电池寿命。 在此计算中、我们使用的电池容量为220mAh、但根据 SWRA349 、我们知道由于峰值电流、实际容量将小于额定容量。 下面是 Excel 计算的片段:  

那么、为了获得理论结果、应该在其中插入什么电池容量值?

实用方法:
我们如何在不观察仪器的情况下执行一个实验来实际查找电池容量、从而在很长的几天(2-3年)内要求准确的产品电池寿命。  

注:47µF 我们还使用与 CR2032纽扣电池并联的 μ F 电容器、以降低 SWRA349中建议的高电流消耗的影响

我们需要在下个月之前开始发货、并且需要向客户传达最短的电池寿命、因此您可以在这方面为我们提供帮助、这将是非常值得称道的。  

谢谢、

Madhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Madhav、您好!
    我不能说。 这将取决于电池制造商和电池间的变化、如"纽扣电池和峰值电流消耗"应用手册(SWRA349)中所述、变化可能很大。

    还有一篇有趣的文章讨论了这一概念:
    www.ganssle.com/.../ultra-low-power-design.html