This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:使用实时时钟同步两个 BLE 器件

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/713557/cc2640r2f-using-real-time-clock-to-synchronize-two-ble-devices

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2650STK

您好!

我想同步两个 BLE 器件(CC2640R2F 和 CC2650STK)、而不在它们之间进行任何通信。 我想在两个器件中以定义的间隔(秒)修改一些数据。

是否有办法使用某些 RTC 或计时器来实现此目的,以便设备保持长时间(周或月)的同步?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果没有任何沟通,我认为是不可行的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Calin、

    我只想扩展一下 YK 所说的内容;对于两个或多个要同步的设备,您需要在它们之间进行某种形式的通信,使其成为有线或无线通信。 但是,同步后,您可以在必须重新同步之前将它们保持同步一段较长的时间。