This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:MSP432-BLE-ACCESS 面板

Guru**** 1513510 points
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/711299/ccs-msp432p401r-msp432-ble-access-panel

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我尝试构建 BLE-LOCK 的 TI 设计。
操作已执行、但出现问题。

www.tij.co.jp/.../TIDM-1004


此软件需要安装一些软件包、但无法使用最新的 BLE 插件软件包进行构建。
(实际上、直到之前的 BLE 插件才能处理它。)


我曾尝试从 TI 网站上查找链接、但找不到它、并使用搜索引擎找到它。
http://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN/1.10.00.42

问题1.
此 BLE 插件的下载页面的链接在哪里?


问题2.
无法使用当前版本构建它。
是否没有更新 tidcd85.zip 的计划?

此致、
da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Da:

    以下是最新 BLE 插件的链接:
    www.ti.com/.../SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN

    看起来需要 BLE SDK 插件 v 1.10.0.42和 MSP432P4 SDK v2.10.0.14。
    您在原始帖子中提供了 SDK BLE 插件 v1.10的链接。

    现在、没有更新它的计划。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../2.10.00.14
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan。

    我知道没有更新计划。

    我无法从此 URL 获取"BLE SDK Plugin v 1.10.0.42"、请告诉我如何获取。
    www.ti.com/.../SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN

    现在我知道搜索下一个字符串将获得目标的版本。
    "SIMPLELINK-SDK-Bluetooth-PLUGIN_1.10.00.42"

    我想知道有原因、我想链接到旧版本。

    此致、
    da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DA、

    我很困惑。 您在原始帖子中提供的链接为我提供了您要查找的版本的下载页面。
    www.ti.com/.../1.10.00.42

    主 BLE 插件的链接将始终显示最新的插件版本。

    您能更好地描述您的问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、

    我找不到 v1.10.x 的链接  (我可以在 Google 搜索中找到它)
    您可以进行屏幕截图吗?

    除外)持续版本
    www.ti.com/.../SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN

    此致、
    da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DA、

    您提供的链接是获取 v1.10.00.42的链接。 这是使 TI 设计正常工作所需的插件和版本。 这与 MSP432 BLE 插件相同。  

    http://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN/1.10.00.42

    以上链接将生成以下网页:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。

    我想知道您要演示的页面的链接在哪里。
    要单击的文本的位置。
    此致、
    da
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DA、

    感谢您实际指出这一点。 当前、以前版本的链接不存在。 我已经向 MSP432营销团队报告了这一点、他们将努力将其添加到软件网页中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    我将等待它更新。

    此致、
    da