This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CC256X 蓝牙硬件评估工具 V1.0无法选择串行端口

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/712334/cc2564c-cc256x-bluetooth-hardware-evaluation-tool-v1-0-can-not-choose-a-serial-port

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件: CC2564

降级器、

我在使用硬件评估工具时遇到了一个奇怪的问题:

单击“Settings (设置)”->“Select Port (选择端口)”后,不会发生任何情况。 没有用于选择串行端口的弹出窗口。

我正在使用:已经安装了 win10x64、Java 7 Update80和 Java 8 Update131。

B.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、LeoSun、

    BHET 不再支持(至少一年没有支持)。
    您可以下载 TI 无线工具并使用 HCI 测试仪工具。

    BR、
    陈洛威
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    我可以为 HCI 测试仪工具获取脚本样本文件吗?
    我尝试从 cc256xc_bt_sp_v1.0.zip 导入 BTS 文件、但使用 HCI 测试仪工具失败。

    B.R.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、LeoSun、

    这取决于您尝试执行的操作。

    使用 HCI 测试仪时、您首先需要下载所用版本的特定.txt 文件。
    然后、您可以调用所需的特定 HCI API。

    随附的是用户指南的链接: www.ti.com/.../swru136b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢陈、我将深入了解本手册。
    B.R.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    仍然无法在该用户指南中找到导入 BTS 文件的方法。
    您能否向我展示如何更具体地查找 CC2564C 的.txt 文件?

    B.R.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LeoSun、

    请尝试附加的.txt 文件。

    陈  

    e2e.ti.com/.../Filtered_5F00_Init_5F00_btip_5F00_ORCA_5F00_C_5F00_12_5F00_26_5F00_14_5F00_AUTOMOTIVE.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、
    感谢您共享脚本 txt。
    现在、我可以将 txt 文件导入到 HCITester 中、但我仍然无法将 CC2564 .bts 文件合并到脚本.txt 中。
    我尝试使用 BTS 转换工具将.BTPS 转换为 C 语言数组代码、但无法找到将数组代码合并到脚本.txt 的方法。

    我不知道脚本语法、也不能从命令库中找到任何内容。

    仍然停留在这里、请给我更多的指导。
    非常感谢。

    B.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LeoSun、

    无法将.bts 恢复为.txt  

    使用 HCI 测试仪时、您可以看到您可以将.txt 文件保存到.bts。

    您能否发送您必须恢复的.bts 文件

    我将看到我可以执行的操作。

    它很可能是已恢复的.txt 文件。

    陈洛威

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢陈、
    在为 CC2564C 导入正确的 xml 文件(命令库)后、我可以将.bts 文件导入到 HCITERTool 中。
    我现在继续、再次感谢大家。
    B.R.