This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:主机无法获取 VID/PID 信息

Guru**** 2583175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/706996/cc2564modn-host-unable-to-get-vid-pid-info

器件型号:CC2564MODN

你(们)好

我的客户面临以下问题:

在该设计中、它们创建了2条 SDP 记录、 第一条记录是 HID_Register_Device_SDP_Record ()、第二条记录是 DID 寄存器_SDP_Record ()。  两个 API 都会返回有效的句柄值、分别为0x00010000和0x00010001。  但是,在响应“sdp_servicesearch_request”命令时,只有第一条记录(HID 记录)被发送到主机。  请参阅附件的快照。  主机无法获取 VID/PID 信息。

是否有任何解决方案或解决方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    您能否共享日志监听器捕获文件以及有关如何添加 SDP 记录的详细信息(即代码片段)?

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭此主题、因为该问题正在通过电子邮件进行调试。