This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:模块原理图和布局

Guru**** 2581065 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/708587/cc2564modn-module-schematics-and-layout

器件型号:CC2564MODN

你(们)好

我的客户正在使用 CC2564MODN 发送产品以进行 KCC 认证。

作为要求的一部分。 需要模块的原理图和布局。 如果可能、您能建议您获取此信息吗?

正在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    我们有许多客户使用模块、并且正在使用模块认证。
    因为这不是已经完成的认证(CE、FCC、ETSI 等)
    我将检查可以执行的操作、并就此问题向您回复。

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢、请尽快向我们提供建议

    正在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不通过 E2E 提供。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 

    感谢您的支持。 客户已获得材料

    正在