请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-CC2650MA Thread 中讨论的其他器件:CC2650、 BLE-STACK、 CC2650MODA
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我不熟悉蓝牙编程、目前我正在尝试对 CC2650MA 进行编程、以便通过 ADC 收集数据、存储数据并借助 BLE 将其传输到 Android 手机。 我将在 此处所述的独立配置中使用 BoosterPack 和 LaunchPad。
到目前为止、我已经成功地对 ADC 和存储器进行了编程、我想添加 BLE 传输。 我的问题是、我不知道要使用哪个示例以及我必须修改哪些文件才能使项目适应我的需求。 我习惯使用基本的 TI RTOS 示例、但每个 BLE 示例都包含2个项目(应用和堆栈)、我找不到我用于写入的文件(CC2650_LAUNCHXL.h/c、board.h...)的方法。 它们甚至存在吗?
我的问题是:
哪一个例子最适合我想要做的事?
-我应该在该示例中修改哪些文件以配置独立运行功能? 是否有与我之前使用的文件相对应的文件?
-我想我必须为 ADC 和已编码的存储添加新任务,对吗?
我查看过许多文档(开发人员指南、 BLE 入门、技术讲座和主题)、但在其中找不到答案、尤其是关于独立配置的问题。
如果有任何帮助,将不胜感激。
此致、
Ilona