This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDC-CC2650RC:语音搜索命令与 TV Box Android 8.0兼容

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650RC, CC2640, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/707709/tidc-cc2650rc-voice-search-command-compatibility-with-tv-box-android-8-0

器件型号:TIDC-CC2650RC
主题中讨论的其他器件:CC2650RCCC2640CC2650

尊敬的专家:

我们需要一些与此远程控制参考设计相关的帮助和信息。

我是 TI 芯片和 BLE 领域的新手。 这是一个开始的问题:

我们之所以对该参考设计感兴趣、是因为我们计划为基于 Android 8 oreo 的 Android 电视盒模型之一开发 BLE 远程控制器。

   此参考设计是否兼容 语音搜索命令?

在当前设计参考中、使用的芯片是支持多协议的 CC2650RC。

  对于定制电路板 BLE RCU 设计、我们能否用 CC2640 (仅 BLE 芯片)替代? 以及应用软件和 SDK 如何?

请对我们可能错过的所有要求(主要是电路板开发和应用模块)进行分类。

   我已经下载了 SDK、Code Composer、BLE 示例等 并保留我们可能需要加快至生产模式的电路板开发/模块。

谢谢您...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此设计使用 TI 语音配置文件、因此开箱即用仅从语音角度与 TI 接收器兼容。 包括 Android 在内的大多数 BLE 器件都支持 HID over GATT。 关于新的 Android 语音 STB 规范、可以通过删除 TI 语音配置文件并替换为 Android 配置文件、在 HID 高级远程控制基础上实现此功能。 所有这些都在可以自由修改的开源代码中完成。

    2.可以、CC2640可以代替 CC2650。 无需更改硬件或软件。

    BLE-SDK 的 docs 文件夹中包含的软件开发人员指南将列出所有先决条件以及如何安装它们。 检查发行说明以确保您使用的编译器版本正确。