This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:移动传感器频率

Guru**** 2627105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/710841/cc2650-frequency-of-movement-sensor

器件型号:CC2650

您好!  

我想将移动传感器的频率设置为100Hz、在另一个帖子中、我读取了需要修改 st_util.h、特别是:sensor_min_update_period (在我的案例中为10ms)。

是否还需要修改 sensortag_mov.c 上的 sensor_default_period?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我认为您还应该修改 sensor_default_period