This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:射频性能数据

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/708449/cc2564-rf-performance-data

器件型号:CC2564

您好!

我的客户希望在通过蓝牙连接到耳机时从 CC2564收集射频性能数据。
具体而言:

- RX 功率、RSSI、或者对音频流期间远程设备接收到的输入信号的任何测量
-在音频流期间向远程设备发送 Tx 功率
- CC2564与远程设备之间的频率信息(我们处于哪个通道?) 在音频流中
- BER (误码率)或音频流期间针对数据包/字节/位级性能的任何其它测量

我们是否可以向 CC2564发送 HCI 命令/ API 函数以接收此数据?

我在 wiki 链接上找到 HCI 信息、网址 为:http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_VS_HCI_Commands

 如果您建议与客户分享任何其他信息、请告诉我。

谢谢、

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以在上面的链接中使用 BT SIG HCI 命令 VS (特定于供应商)命令。

    谢谢