This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:通过 SmartRF Studio 7发送定制 BLE 数据包

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/709159/cc2540-sending-custom-ble-packets-via-smartrf-studio-7

器件型号:CC2540

您好!

我们正在尝试使用 SmartRF Studio 7软件和 CC2540开发套件发送蓝牙数据包、但我们注意到、我们只能更改要发送的数据、而不能更改消息类型。 是否可以更改帧(地址...) 并以不广播消息的另一种方式发送它(例如、当器件已经连接时发送的帧、例如 l2cap)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SmartRF Studio 无法实现这一点、因为 SmartRF Studio 仅用于 PHY 测试、而不是协议测试。
    BR
    Siri