This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/SMARTRF06EBK:SMARTRF06EBK 源代码

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/706721/webench-tools-smartrf06ebk-smartrf06ebk-source-code

器件型号:SMARTRF06EBK
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我购买了 smarttrf06ebk (CC2650)板。
每次测试、该电路板都移植有用于 BLE 和802.15.4的固件。
我想获取每次测试的源代码、但我找不到它。
我希望使用802.15.4进行点对点通信。
如果有相应的链接、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否看到了此处提供的示例: dev.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    我在 TI Resource Explorer 中下载了 tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06。
    我查看了相关的来源。
    但是、我发现 SmartRf06 EV 电路板菜单有所不同。
    SmartRf06 EV 电路板具有 BLE 和802.15.4选择菜单、但 tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06源代码中没有有关 BLE 和802.15.4的内容。
    我最终希望通过802.15.4实现点对点通信。
    如果您有任何相关来源、请提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SmartRF Studio 支持802.15.4。 您应该能够进行代码导出、并在射频示例中使用此功能来简化射频测试。