This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:每个连接间隔从通知字符接收多个数据包

Guru**** 2542550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/707275/cc2540-receiving-multiple-packet-per-connection-interval-from-noti-char

器件型号:CC2540

大家好!

我正在使用 CC2540 SoC 开发器件、并希望将其用作中央器件、目前我能够在每个连接间隔从通知字符接收单个数据包。 但我想知道、在连接间隔内是否可以从 CC2540中的 Noti char 接收多个数据包? 如果是、我必须设置任何特定的配置才能实现该目的?? 有任何示例可以演示我应该如何实现它?? 每个连接间隔可以接收的最大数据包数是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alireza、

    可以在连接间隔内多次发送通知。 就每个连接间隔的通知数量而言、这取决于您的连接间隔实际设置的值。

    如需更多信息、请参阅 BLE 堆栈文档/文件夹中的软件开发人员指南第5.4.3.1节。 请参考整个文档以了解更多信息、因为 simple_central 和外设示例在某些特征中有通知。 如需更多具体问题、请随时跟进。