This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:设置 CC2541 I/O 引脚逻辑1输出电压

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/706157/cc2541-setting-the-cc2541-i-o-pin-logic-1-output-voltage

器件型号:CC2541

对于 CC2541、数据表规定了 I/O 引脚的最小逻辑1输出电压为2.5VDC。  我发现逻辑1输出电压是电源电压、至少直到电源电压降至大约2.6V 以下(正如用户指南警告的那样)。  是否有方法来配置 CC2541、以便 I/O 引脚逻辑1输出电压是固定的并且不随电源电压的变化而变化。

谢谢。

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道、没有这样的配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IO 的输出基本上是逆变器、这意味着 IO 输出将遵循 VDDS。

    您为什么希望 IO 电压独立于电压电源?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想将 IO 端口用作短时间低电流传感器电路的无成本驱动器。  我可能可以使用 TI API 来检测电流 VDD 并根据进行调整。  我只是不想添加任何硬件组件来稳定驱动器电压。