你(们)好
我们希望通过从1到15调用"Send_HCI_VS_LE_Output_Power"来提高 CC2564B BLE 输出功率。 但没有明显的改进。
附加我们的 BTS 文件、是否有任何错误? 非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我们希望通过从1到15调用"Send_HCI_VS_LE_Output_Power"来提高 CC2564B BLE 输出功率。 但没有明显的改进。
附加我们的 BTS 文件、是否有任何错误? 非常感谢。
Daniel:
HCI_VS_LE_Output_Power 用于选择功率级别索引(而不是实际功率级别)。 BLE 功率级别索引始终保持为1。 这是指 GFSK 功率矢量的功率级别索引1。 有关更多详细信息、请参阅 HCI_VS_DRPb_SET_Power_Vector 文档。
例如、我附加了您提供的 BTS 文件的编辑版本。 以下文件将 BR/EDR 功率级别保持为其默认值、但将 BLE 输出功率降低至4dBm、而不是默认的12dBm。
e2e.ti.com/.../BLE_5F00_power_5F00_set_5F00_to_5F00_4dBm.zip
此致、
Vihang
您好、Peiji
[引用 USER="Peijie shi]HCI_LE_READ_Advertising_Channel_Tx_Power 命令在使用具有不同新值的 HCI_VS_LE_Output_Power 后读取相同的值(4)。[/QUERPLE]
请像 我在上面的示例中所附的那样使用 HCI_VS_DRPb_SET_Power_Vector 命令。 HCI_VS_LE_Output_Power 命令只能在服务包的 BLE 附加组件中使用。 HCI_LE_READ_Advertising_Channel_Tx_Power 命令返回与功率级别索引中设置的 BLE 连接功率不同的 BLE 广播功率。
尊敬的 Vihang:
此类命令的目的仅用于 BLE 附加设备。 没有 BLE 附加模块连接、我只想让 BLE 发送广播事件/信标数据包。
那么、我对 HCI_VS_LE_Output_Power 设置的期望可能对 BLE 广播功率有效。
为了验证不同的值、可以使用 HCI_LE_READ_Adertising_Channel_Tx_Power 命令。
根据以上答案、 HCI_VS_DRPb_SET_Power_Vector 在 BTS 文件上被激活。 但是 HCI_VS_LE_Output_Power 对广播功率似乎没有影响。
启用 BLE 附加组件后、我发送 HCI_VS_LE_Output_Power 命令。
谢谢。