This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:CC2564MODN BLE 间隔设置

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/705337/cc2564modn-cc2564modn-ble-interval-setting

器件型号:CC2564MODN

你(们)好

我的客户正在将 BLE 连接到 S8器件。

基本上,他无法使用 Galaxy S8更改连接间隔。  pdf 文件中描述了详细信息序列。

 器件的过程:

(1)   连接后、将连接间隔更改为(50、100)

(2)   15秒后将连接间隔更改为(100、200)。

 

他注意到第一个请求已成功执行。  但是、S8会将其更改为7.5ms、并且会忽略第二个请求。

 想知道该问题是否有任何解决方法?   

INge2e.ti.com/.../TI_2D00_BLE.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊万

    BLE 连接中的中央设备(本例中为 Galaxy S8)完全控制将使用的连接间隔。 如果电话始终切换回较低的间隔、则外设(CC2564MODN)端没有权变措施。

    此致、
    Vihang