This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:将 CC2640R2F 与 CC2590相结合时、智能手机的预期距离会增加

Guru**** 2583225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2590, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/704767/cc2640r2f-expected-range-increase-to-smartphone-when-combining-cc2640r2f-with-cc2590

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件: CC2590CC2640

您好!

我们将 使用 Launchpad 为我们的新产品评估 CC2640R2F。
性能相当好、但我们想知道在与 CC2590配对时、我们可以期待什么类型的提升。

预期用途是与智能手机的连接。 虽然我们希望使用编码 PHY、但现实情况是几乎没有支持此功能的手机、因此我们无法指望它。  

据我了解 、CC2640R2F 和智能手机之间的链路强度在很大程度上取决于最弱的链路(手机)  
但是  、通过使用 CC2590提高 CC2640R2F 的 RX 性能、我希望实现更大的覆盖范围。  

我知道这是一个很难回答的问题、但我正在寻找棒球场的数字、添加 CC2590会给我们提供1~10%的覆盖范围、还是更像是50%或更多?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    此主题将在您的查询中提供帮助。
    e2e.ti.com/.../375823
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HE FI、

    虽然这是一个非常有趣的文档、但我不知道如何为智能手机连接配置它。
    我可能错了、但似乎设置为在两个 SoC 之间提供距离估算。

    如果我错了、请告诉我如何正确使用该文档。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、您的观察结果是正确的。 要根据您的场景设置 Excel 工作表、您应使用 BLE 标准要求的智能手机的 TX 和灵敏度值。 如果您知道智能手机使用的是哪个芯片组、则可以使用其数据表中的数字。
    对于 CC2640、您可以使用数据表中提供的数字。

    我注意到 zip 文件中没有此应用手册、该应用手册对 Excel 工作表的使用有一些详细介绍: www.ti.com/.../swra479