This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:CTS 引脚的连接要求

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/694319/cc2564-connection-requirements-for-the-cts-pin

器件型号:CC2564

我们在连接用于3线通信(H5协议)的 Panasonic PAN1326B 模块上使用 CC2564B 芯片组。 在我们的设计中、我们最初将 CC2564B CTS 线路悬空、因为数据表似乎指示引脚具有内部上拉电阻器(请参阅 数据表第13页)。 但是、我们发现我们的一些器件消耗的电流非常高-当理论最大值小于135uA 时、电流高达220uA。 将外部10k 下拉电阻器连接到 CTS 会导致高电流器件的电流消耗小于85uA。 这似乎表明 CTS 引脚实际上在这些器件上是悬空的、而不是在内部上拉。

CC2564B 芯片组上 CTS 引脚的连接要求是什么、并且通常有一个上拉电阻器在内部施加到该引脚。 如果没有内部上拉电阻、数据表中 PU 标记的含义是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    您能否分享测试设置的详细信息? 例如、您是在下载器件初始化(服务包)后还是在将 nSHUTD 引脚置为有效后测量电流?

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在当前抽取测试期间、蓝牙堆栈已初始化并应用了服务包。 此外、该模块设置为每8秒广播一次 BLE 广播。 当模块处于睡眠模式且运行堆栈的主机 MSP430处于 LPM3模式时、我们将测量两次传输之间的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    正在关闭此文件、因为它已接管电子邮件

    谢谢、
    Riz