This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC2564C:CC2564C:无法禁用 BLE 功能

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/694037/linux-cc2564c-cc2564c-can-not-disable-ble-function

器件型号:CC2564C

工具/软件:Linux

您好!

HCI_VS_LE_Enable (0xFD5B) 0x01 0x01命令可启用低功耗功能、应用工具可通过检测信标数据来观察该功能。

HCI_VS_LE_Enable (0xFD5B) 0x00 0x00命令似乎失败、因为该应用工具仍然可以检测到不断变化的信标数据。

要禁用 BLE 功能、还需要做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HCI_VS_LE_Enable (0xFD5B) 0x00 0x00应禁用 BLE。

    [引用 USER="Peijie shi]HCI_VS_LE_Enable (0xFD5B) 0x00 0x00命令似乎失败、因为该应用程序工具仍然可以检测到不断变化的信标数据。

    请分享此场景的 CC2564C FW 日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BLE_5F00_DisableNOK.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    附加 FW 日志、请帮助检查。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peijie、

    从日志中可以看到您使用的是 CC2564B、而不是 CC2564C。 两个器件以完全相同的方式处理 HCI_VS_LE_Enable 函数、但我想在记录中说明一下、因为主题行提到 CC2564C。

    BLE_DisableNOK.lgr 日志显示 HCI_VS_LE_Enable 0xFD5B 0x00 0x00 0x00命令是从主机(#1277)发送的、而 LE 广播仍处于活动状态(#1240 HCI_LE_Write_Advertise_Enable 0x01)。 因此、CC2564B 会在 HCI_VS_LE_Enable 命令的命令完成事件(#1278)中返回0x0C (禁用命令)错误代码。

    在 HCI_VS_LE_Enable 0xFD5B 0x00 0x00命令能够成功禁用 LE 之前、必须停止所有 LE 过程(即广播、扫描、活动 LE 连接或 LE 测试模式)。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vihang:

    HCI_VS_LE_Enable 0xFD5B 0x00 0x00工作正常、感谢您提供信息。

    我发现另一个问题、即成功禁用 LE 功能后、即使耳机的 WBS 也不会输出语音。

    你有什么想法吗?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peijie:

    在使用 WBS 或任何辅助模式之前、必须将 AVPR 加载项下载到器件中。 正如您在数据表中看到的、您可以一次运行 BLE 或辅助模式(WBS 或 A3DP)。 通过将 BLE 插件(在服务包版本中找到)下载到器件来激活 BLE 模式、并通过将 AVPR 插件下载到器件来激活辅助模式。
    在 BLE 模式和辅助模式之间切换时、每次都必须下载相应的插件。

    此致、
    Vihang