This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:CC2564MODA -仅运行 BLE、不运行经典

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/690772/cc2564modn-cc2564moda---running-ble-only-and-not-classic

器件型号:CC2564MODN
主题中讨论的其他器件: CC2564

您好!

我们已通过 CC2564MODN 认证并正在使用中。 我们正在处理的特定项目仅需要 BLE、而不是经典项目(因此我们基本上不需要双模)、但在购买仅限 BLE 的器件时没有价值主张。

此 IC 能否仅以 BLE 模式运行以节省功耗? 如果是、如何操作?

谢谢、
Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。。。 您可以在仅 BLE 模式下运行它。 请检查此主题-
    e2e.ti.com/.../687528
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hari、接下来、您能否提供有关如何仅在 BLE 模式下设置 CC2564的分步过程? 它不能从其他线程中清除。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hari、是否有更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪种主机? 实质上、在启用 LE 模式后、禁用 AFH 和扫描模式、如下所示。

    HCI_Write_AFH_Channel_Assessment_Mode (BluetoothStackID、HCI_AFH_Channel_assessment_mode_controller_assessment_disabled、&Status);

    HCI_Write_Scan_Enable (BluetoothStackID、HCI_SCAN_ENABLE_NO_SCANS_ENABLED、状态);

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要有关如何实现这一点的分步指南。