This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:CC2650 Launchpad 是否有任何可用于通过蓝牙将数据从 LaunchPad 发送到手机的示例代码?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/689385/ccs-cc2650-is-there-any-example-code-for-cc2650-launchpad-which-can-be-used-for-communicating-to-send-data-from-the-launchpad-to-the-phone-via-bluetooth

器件型号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用的是"CC2650 LaunchPad"。 我想将一些数据从蓝牙发送到手机。 为了接收数据、我将使用"Simplelink Starter"等电话应用。 是否有任何可用于通过蓝牙将数据从 Launchpad 发送到手机的示例代码?

Mohammad Arifur Rahman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammad、

    是的。 如果启用了 CHAR4的 CCCD、Simple Peripheral 将每5秒向手机发送一次通知。

    有关 CCCD、配置文件和服务的更多信息、请访问:
    software-dl.ti.com/.../ble_01_custom_profile.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sean2、

    感谢您的回复。 是否有任何方法可以获得"项目零"? 因为每当我要链接"project zero"时、它都不会显示任何项目文件。


    此致
    Mohammad Arifur Rahman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    穆罕默德


    从此处下载 SimpleLink Academy 软件包:
    software-dl.ti.com/.../overview.html

    您可以在"Projects"文件夹中找到 Project Zero、或从 Resource Explorer 导入它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    很抱歉我迟到了。 我安装了 simplelink Academy 并找到了项目"Ble_projectzero"。 但是、当我尝试将其导入 CCS 时、我遇到以下错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    穆罕默德

    CCS 安装中似乎不支持 CC13xx/CC26xx SimpleLink 器件。
    是否可以重新安装 CCS、确保选择要安装的这些器件。 之后、CCS 将识别该器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    它现在工作正常。  

    感谢您的建议。

    Mohammad Arifur Rahman