This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:BLE Beacon FCC 测试

Guru**** 2543630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC-DEBUGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/694664/cc2541-ble-beacon-fcc-testing

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: CC 调试器

我们正在提交 CC2541 BLE Beacon 产品以进行 FCC 测试。

我们的当前代码每分钟传输一个 Eddystone TLM 广播1X。

实验室要求  我们"需要将芯片组设置为恒定传输"

我们能否在此处获得一些指导、以了解如何在信标发送器请求的模式下设置信标发送器?

提前感谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    请查看 wiki:
    processors.wiki.ti.com/.../How_to_Certify_your_Bluetooth_product
    processors.wiki.ti.com/.../FCC_ETSI_Test

    您可以在应用中调用一些 API、以将器件设置为在各种频率下进行连续发送/接收。 在本例中、具体而言是 HCI_EXT_ModemTestTxCmd。

    此致、
    Aslak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Asiak、谢谢您的说明。 我收到了来自 Bureau Veritas 测试实验室的以下评论:

    "广播信标不能用于监管测试。 所需的测试模式是通过内部生成的假随机数据包连续传输调制信号。 我们已经看到 TI 的 GUI 接口工具可以相当轻松地实现这一点。 "

    如果存在、您能否将我指向所指的 TI GUI 接口工具?

    我相信、由于我们的产品是一个不连接的广告信标、因此我们只需关注和测试通道37、38和39。 是这样吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    我不确定您是否关注了这些链接、但我所描述的 API 确实会根据请求启动连续提示音。

    我不知道您需要测试哪些频率、测试机构可能会知道。 但我想你是对的。

    至于 GUI、请访问 www.ti.com/.../SMARTRFTM-STUDIO

    此致、
    Aslak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚洲:

    谢谢。 我们已经安装了 SmartRF 并进行了验证。 关于它的两个问题。

    我们通过 CC-Debugger 将 Beacon 连接到 SmartRF、并将其置于所需的模式。 我相信、当我们断开 CC-Debugger 时、它将保持该模式、以便实验室可以执行它们的室测试。 对吧?

    2.对我们已编程到 CC2541中的代码感到困惑。 这不会干扰 SmartRF 模式吗? 在测试之前、我们是否应该使用特殊的"自举"固件对 CC2541进行编程、以使 SmartRF 模式保持不变?

    谢谢

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否解决了问题。 感谢您的帮助