This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541 ADC 问题

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/689901/cc2541-cc2541-adc-issue

器件型号:CC2541

你(们)好  

我 ‘s CC2541 ADC 通道来测量电池电压。

VDD 直接由电池供电。 基准电压为外部 AVDD5。

由于电池的电压范围为3.2V-4.2V、我想知道这些配置是否会导致测量精度  降低。

如果基准电压是等于1.24V 的内部电压, 结果是否 会更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    几个问题:
    -这是否意味着您没有使用电池为 CC2541供电?
    - CC2541的电源电压范围高达3.6V。如何处理高达4.2V 的电池电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭此线程将不活动。 您可以通过添加新回复重新打开问题。