This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640 (BLE)远程控制器的语音识别。

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650RC, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/694399/voice-recognition-of-cc2640-ble-remote-controller

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件: CC2650RC

您好!

我对 CC2640 (BLE)远程控制器的语音识别有疑问。

我听说 Android 8.0 Oreo 为 语音识别定义了编解码器特性(?、音频参数)。

我们能否在 Android 8.0 Oreo 上支持通过 CC2650RC (CC2640或 CC2640R2F 或 CC254x)进行语音识别?

如果 可能、请 告诉我 该怎么做?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道您可以通过 CC26xx 上的 I2S 接口将语音数据传输到 BLE 中央设备、因此可以将语音传输到 Andriod。 对于 Android 8.0 Oreo 上的语音识别、您必须进行测试才能知道它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    我知道 CC2650RC 正在使用具有数字麦克风的 TI 编解码器。
    e2e.ti.com/.../2179698
    (C:\ti_tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08\products\tidrivers_cc13xx_cc26xx_2_20_01_10\packages/ti\drivers\pdm\Codec1.c)
    www.ti.com/.../swra506
    CC2650RC 上没有外部编解码器 IC。

    是否有 CC2640软件编解码器支持 Android 8.0 Oreo 语音识别?
    同样,我们是否需要添加额外的编解码器 IC 来实现 Android 8.0 Oreo 的语音识别?

    我们的客户希望开发支持使用 TI BLE IC (CC2640或 CC254x) Android 8.0 Oreo 语音识别的中央(接收器)器件和远程控制器。
    是否有任何指南文档或 Android 驱动程序或软件? 如何处理中央 设备和密件设备上的编解码器?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chanho、

    我们没有 Android 语音识别的任何示例代码。

    您是否看到 CC2640R2F 的音频演示? 也许您可以将其用作起点。 链接: github.com/.../simplelink_sdk-1.50