This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:在 SmartRF Studio 中设置 RSSI 偏移

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC2592, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/693953/cc2652r-set-rssi-offset-in-smartrf-studio

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件:CC1310CC2592CC1352R

您好!  

当我使用 CC1310时、我将在覆盖编辑器中设置 RSSI 偏移、  

   // override_phy_rx_rssi_offset_neg2db.xml

   // Rx:设置 RSSI 偏移以将报告的 RSSI 调整-2dB

   (uint32_t) 0x000288A3、

但是、我在 CC26xx 中找不到覆盖编辑器。 BLE 或 IEEE 模式。  

请帮帮我。 在 SRF studio 中设置 RSSI 偏移。  

BR。 AZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么需要调整 RSSI 偏移?

    如您所述、无法在 SmartRF Studio GUI 中执行此操作、您可能要做的是在此处找到正确的.xml 文件:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\SmartRF Studio 7\config\xml、并在此修改 RSSI 偏移量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ter、

    客户添加了 CC2592。 RSSI 现在具有大偏移。 输入-100、但在日志窗口中获得-93dBm。
    因此、他们希望在 SRF Studio 中对此进行调整、然后将其合并到实际代码定义中。

    我尝试在 Distination 文件夹中搜索它、...config\xml\cc2652_IEEE_15_4_pg10、但不幸的是、我找不到正确的位置。 您能为您提供更多指导吗? 谢谢。

    BR。 AZ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两个选项:
    -将覆盖项添加到 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\SmartRF Studio 7\config\xml\cc1352r_IEEE_15_4_pg10\overrides\override_ieee_802_15_4.xml 文件的末尾

    确保代码导出看起来正常。
    -您可以将覆盖项放在单独的文件中。 如果您查看 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\SmartRF Studio 7\config\xml\cc1352r_IEEE_15_4_pg10\cmd_settings\setting_ieee_802_15_4.xml、您可以在之后添加一个新文件


    override_ieee_802_15_4.xml

    线