This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650RC:CC2650RC 芯片信息.c

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650RC, CC2640, CC2650, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/693500/rtos-cc2650rc-cc2650rc-chipinfo-c

器件型号:CC2650RC
Thread 中讨论的其他器件: CC2640CC2650BLE-STACK

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

我正在运行位于 CC2650RC 上 simplelink_cc2640r2_sdk_1_50_00_58上的 hid_avd_remote、并收到此错误。 它之前要求找到 chipinfo.c、我将其定位在窗口中显示的位置。

我运行的是 Code Composer Studio 7.4.0.00015版。

提前感谢、
触觉音频

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haptic、

    当您找到文件时、您从何处将其拉入? 由于库未匹配、我希望此 SDK 中的任何默认示例在启动期间都将停止。 此 SDK 适用于 CC2640R2器件、不支持 CC2650/CC2640芯片、因此会导致库硬件检查失败。

    例如、如果我将一个示例从该 SDK 加载到 CC2650或 CC2640上、它将在启动期间停止。 如果我添加到 chipinfo.c 的位置(取自 SDK/source/ti/devies/cc2640r2/driverlib)、它还将通过在函数"ThisLibraryIsfor_CC26x0R2"中停止来告诉我这一点。

    但是、如果链接到错误版本的文件(例如 CC2650版本)、您实际上会在图片所示的位置停止。 在 CC2640R2版本中、第173行是"ThisLibraryIsfor_CC26x0R2"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、为了使 hid_AVD_REMOTE 代码在 CC2650RC 上正常工作、我应该使用/下载哪个 SDK 版本? 我可能有错误的 SDK、因此我遇到了这个问题。

    感谢您的回答、
    触觉自动音频
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haptic、

    使用 CC2650时、应使用 BLE-STACK 2.2.2:

    www.ti.com/.../ble-stack