This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:CC2564:0dBm P OUT 下的 BLE 最小 TX 电流消耗

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/690375/cc2564-cc2564-ble-min-tx-current-consumption-for-0dbm-p-out

器件型号:CC2564

大家好,  

我正在寻找具有0dBm P OUT 的 CC2564 BLE 最小 TX 电流消耗以及其他 P OUT 选项(如果有/包括最小值)。

数据表仅显示 典型射频输出功率12dBm。  

谢谢、

阿尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、DS 中仅提供典型射频输出。 我们将与 Engg 团队核实并返回...

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否还会提供较低数据速率@ 0dBm P OUT 的 TX 电流消耗(包括较低数据速率选项列表)。

    谢谢,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能不能对这个票有所注意...