This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:D+ D-电源与活动主机的连接

Guru**** 2539750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/691635/cc2540-d-d--supply-connections-to-active-host

器件型号:CC2540

团队、

向您提出有关 CC2540的问题。  他们正在使用其 USB 通道(产品是器件)。 如果2540的电源关闭、但 D+和 D-连接到活动主机、则可能会出现用户情况。 从直观上看、这似乎应该被允许、并且不应该对2540造成任何损害。 但到目前为止,我们还没有找到支持2540的数据表和 USB 2.0标准。 ID 引脚未连接, D+上有一个1.5K 欧姆的上拉电阻器。

 在这种工作条件下、2540是否安全? 您能向我指出证据吗?

非常感谢、
Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    R92是 DNM、因此我认为在您的场景中操作器件应该可以。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EVM 上的 R92、FL? 我不确定您所指设计的电阻器指示符、但我了解您的来源。 请随时澄清问题。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队+ FL、

    DVDD 是 CC2540的数字电源。 因此所讨论的条件:DVDD = 0V、CC2540关闭、但主机已通电、VBUS = 5V 等  请评论?

    Ty、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 朋友和家人、

    已确认。  

    当 VDD = 0时,主机将无法感测 USB 设备的存在,因为 D+和 D-将被主机的内部电阻拉低。 因此、这是可以的。

    但是、不允许 VDD = 3.3V 且 VBUS = 0的条件。

    根据 USB 规范:

    上拉电阻器上的电压源必须来自 USB 电缆上提供的电源或由其控制、这样、当移除 VBUS 时、上拉电阻器不会在与其连接的数据线上提供电流。

     此致、

    Chris