This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640R2F:AFE4300与 CC2640R2F 连接- SPI 问题

Guru**** 2541920 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/688518/rtos-cc2640r2f-afe4300-interfacing-with-cc2640r2f---spi-issue

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件: AFE4300

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我将 AFE4300连接到 CC2640R2F。 我在板级配置文件中分配了 SPI 引脚并设置了 SPI 通信。 SPI_Init 和 SPI_open 正常工作、无任何故障。

但是、当我写入 AFE4300寄存器并读回它时、它始终返回0xFF。 我已在示波器中检查了以下信号

1、AFE4300的时钟频率为1MHz  

2.芯片选择引脚工作正常  

SPI 时钟工作正常

那么、什么可能是问题?  

感谢您的支持。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否使用示波器测量了发送和接收的数据? 它是否与您要发送和接收的命令匹配?

    此致、
    Simon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的快速回复。
    是的、我已经测量过。 发送的数据正常、但始终接收0xFF ...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将此主题移至精密数据转换器论坛。 他们可以为 AFE4300提供帮助。

    此致、
    Simon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否通过测量 AFE4300 VLDO 引脚处的电压来验证 SPI 写入?
    您可以记下启用体重秤信号链之前和之后的电压。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将关闭这个线程、因为它似乎已经被解决了。 如果您有任何其他问题、请发布新帖子。 谢谢!