Thread 中讨论的其他器件:CC2640、 CC2650
您好:
我想获得一些帮助、以便为 CC26xx BT 无线控制器找到推荐的射频芯片天线。 由于严格的空间限制、我计划使用 "Johanson Technology Inc. 2450BM14G0011平衡-非平衡变压器、该平衡变压器针对德州仪器 (TI)的 CC26xx 无线 MCU 进行了优化、以差分射频运行、具有内部偏置"。 我要将该平衡-非平衡变压器连接到芯片天线。
我已经从 Digikey 研究了一些芯片天线选择 、但选择太多、我的射频天线专业知识几乎没有。 JTI 平衡-非平衡变压器的损耗或插入损耗(S21)约为2dB。 如果 可能、我希望天线能够在不产生其他处罚的情况下补偿这些损耗。 如果不是、这是可以的。
您建议 对无线微控制器使用哪种类型的天线(假设价格不是很大的因素)? 我还看到天线长度从3mm 到7mm 不等、这会影响天线 性能的某一方面(?)。 这是需要担心的吗?
假设 VSWR <= 2.0.... 您使用哪些原因和标准来选择合适的芯片天线?
谢谢、
David
电源
您在 BOOSTXL-CC2650MODA 插件模块中使用的芯片天线不再可供购买。 此外、对于我的应用来说、它看起来也有点高。 它看起来长达7mm。