This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-00096:构建项目

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00096, ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/691990/ccs-tida-00096-building-the-project

器件型号:TIDA-00096
主题中讨论的其他器件: ADS1293

工具/软件:Code Composer Studio

我在项目 TIDA-00096的设置中缺少一些内容:我使用 CCS8打开项目、但看不到如何构建。 当我发出"编译工程"时、没有任何反应。 我看不到如何超越这一状态取得进展。 我看到其他人构建了该项目并正在进行 ECG 项目、但我缺少了它。

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    TIDA-00096是基于 IAR 的8051项目。 您可以在 IAR 中为8051目标构建它们。 请按照此应用手册 www.ti.com/.../tidu195a.pdf 中有关固件开发平台的说明进行操作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    tidu195a.pdf 文件包含有关该工程的所有内容、可能不包括如何编译该工程。 如果工程是在 CCS IDE 下分发的、是否也应该在那里编译? 它最初没有在那里构建吗? 必须购买 IAR 工具才能使该项目更进一步。 除了编译器之外、还有什么障碍?

    "HeartRate"项目看起来不像 ECG 读数程序。 所有主要文件都被命名为 heartbeat*。c 或类似的文件。

    在 CCS 中打开项目后、选择顶层的"编译"或任何其他级别似乎不执行任何操作。 我对空白区域做了很少的更改并保存了更改、但这不会触发 make。

    我缺少什么? 我希望我错过了一些东西。 我不想重建项目来构建它。

    文件 tidu195a.pdf 对于项目已过期:iPhone 应用程序已消失、因为链接(第4.1.1段、"TIDA-00096 iOS 应用软件")已断开:它会导致在 www.ti.com 上找不到页面。 无法从 ADS1293读取数据是项目的一个严重问题。

    此时、该项目实际上会做什么? 它看起来真的是坏的。

    我花了一周时间了解设计和原理图、更新 BOM 并向制造公司索取报价。 我们需要 ECG 功能的演示、但我想一旦我弄清楚如何构建它、就必须将该功能重新添加到代码中。

    谢谢、
    Chris Arena
    Hellowell EMC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我认为 CCS 不支持8051。 您能否在项目打开时显示 IDE 的屏幕截图? 我不确定该项目是否在 CCS 下分发。
    e2e.ti.com/.../409595

    您可以使用该链接获取有关 TI 对8051器件的 IAR 支持的信息。
    e2e.ti.com/.../compiler-support-for-8051-based-system-on-chip-devices-soc

    谢谢、