This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:CC2650之间在蓝牙上进行数据交换的示例

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/691927/ccs-cc2650-example-of-data-exchange-on-bluetooth-between-cc2650

器件型号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

下午好。
在 Resource Explorer 中找不到 CC2650moda (或 CC2650)之间在蓝牙上进行数据交换的有效示例。
您能给出一个示例链接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以从 www.ti.com/.../ble-stack 下载 BLE Stack 2.2.0 并使用 simple_central 和 simple_peripheral 示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完成后、"simple_peripheral"项目成功启动。 我在任何目录中都找不到"simple_central "项目
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在 C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_02_25\examples\cc2650em\simple_central 下找到它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供信息。 为什么这些项目不在 Resource Explorer 中传播?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不知道 TI 为什么不在 Resource Explorer 中进行传播。