This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:可用于 BLE 接入点?

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1187692/cc2652r-usable-for-a-ble-access-point

器件型号:CC2652R

大家好!

我对您的 BLE 芯片 CC2652R (1F)有疑问:是否也可以将其用作 BLE 接入点(AP)?
如果是:可以同时处理的 BLE 器件数量是多少?

此 AP 功能是否也受 SDK 支持

提前非常感谢您的帮助。

此致、

J. B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J.B.:

    当询问"接入点"时、您是指"蓝牙 LE 中央"吗?

    如果是、则 CC2652R1可以同时处理多达32个连接、并假设应用剩余足够的 RAM。  

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cl é ment、

    感谢您的回复!  对我来说听起来不错!
    此"BLE 中央"功能是否也受 SDK 支持?

    此致、
    J.B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="549853" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1187692/cc2652r-usable-for-a-ble-access-point/4476860 #4476860"]此"BLE 中央"功能是否也受 SDK 支持?[/quot]

    是:)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美! 感谢您的超快响应!